This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:当 DIX9211的 AC3数据或 DTS 数据被输入时运行

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1016665/dix9211-operation-when-ac3-data-or-dts-data-of-dix9211-is-input

器件型号:DIX9211

我正在考虑使用 DIR IC 的替代方法、请告诉我当 AC3数据或 DTS 输入到 DIX9211时的行为。
在更改之前的 IC 中、无论输入数据是线性 PCM 还是压缩音频、SPDIF 子帧中与音频采样对应的数据都将以 I2S 格式输出并由 DSP 在后续级进行处理。
DIX9211是否可以将1CH I2S 格式上 SPDIF 子帧中与音频采样等效的数据输出到后续阶段、以获取 AC3数据和 DTS 等数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AC3和 DTS 等非 PCM 数据、该器件无法以标准化格式传输其他数据类型的数据

    最棒的

    Carson

    低功耗音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据说 AC3和 DTS 将是其他数据类型、但是否可以通过单通道 I2S 传输到后续数据类型?
    请告诉我将如何将其发送给后续的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会让团队成员更 熟悉深入的细节、以便为您提供这些信息。

    感谢您的耐心等待、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、但您需要禁用为非 PCM 数据标记的错误

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新表述您的意思:"请告诉我如何将其发送给后续方的更多详细信息。" 我不确定是否完全理解。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到的答案是"对于非 PCM 数据、如 AC3和 DTS、该器件无法以标准化格式传输其他数据类型的数据"。
    那么问题是,它传输的格式是什么而不是标准化格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的这段摘录内容应能回答您的问题。

    DIR:奇偶校验错误处理错误检测和奇偶校验错误处理的行为方式如下:

    •对于 PCM 数据、当检测到错误(例如、奇偶校验错误)时、重复先前样本中的数据。 该序列如图9所示、其中重复采样 Ln+1是因为传入的数据(Ln+2)有错误。

    •对于非 PCM 数据、数据按原样输出、不会发生任何更改。 (非 PCM 数据表示通道状态位1 ="1"的数据。)

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。 我明白了。

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  

    如果您对此有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Carson