This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:MCU 连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023317/pcm2912a-mcu-connection

器件型号:PCM2912A

大家好、

我们的客户希望将 PCM2912A 与微控制器配合使用、以将录制的文件(*。WAV)保存在存储卡上。 他们希望通过 USB 接口在 PC 上读取该文件。 是否可以将 PCM2912A 与 Atmega 16微控制器连接?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在8月3日前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    我们是否对此进行了更新? 谢谢

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我对延迟回复表示歉意。

    是在 PC 中存在.wav 文件、并且通过您要发送.wav 的 PC 的 USB

    文件到连接了存储卡的外部框中、并且您想将.wav 文件写入该卡吗?

    如果出现这种情况:

      PCM2912A 是一款 USB 至模拟音频转换器、因此器件的输出应为模拟音频。

    理论上、您可以将此模拟音频发送到微控制器的 ADC 以捕获音频。 连接到 SPI 的存储器芯片可以存储在 ADC 上接收到的值。

    我不是 ATMEG16的专家、但您需要2个 ADC 来捕获20Khz 音频、并需要 SPI 来将数据写入存储器。