This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:HPOUT 的输出阻抗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030694/tlv320aic3104-output-impedance-of-hpout

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

每个 HPxOUT 引脚的输出阻抗是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上并未指定 HP 放大器的输出阻抗。

    我们指定可以产生0.7V rms 的信号、该信号可以驱动16 0hm 扬声器以实现30mW 的功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dixit-San,

    感谢你的答复。

    我知道它没有指定。

    我想知道它以供我们参考。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我们不指定它。

    音频放大器的输出阻抗非常低。 当负载从开路变化时、它可以轻松保持0.7V 的固定输出电压

    到16欧姆。 如果负载 降低、放大器将进入限流模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dixit-San,

    HPOUT 引脚可与系统上的耳机直接连接、因此他们希望将插孔输出阻抗指定为系统。

    请告诉我吗?

    我不需要对您显示的值进行保证。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我们确实测量了这一点、因此我不知道其价值。 我对此真的很抱歉。

    。 通常、在反馈放大器中、该 Zo 趋向于零。

    在信号发生器等产品中、为了指定输出阻抗、有时会在输出电路中插入一个串联电阻器。例如

    您可以选择在输出中使用4欧姆串联电阻、并指定 Zo=4欧姆