This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:PurePath Studio 软件下载

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023282/aicpurepath_studio-purepath-studio-software-download

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

我已经等了一段时间、才有 PurePath Studio 下载链接的请求、但它看起来根本没有进展。
我有 TLV320AIC3254EVM-K 很遗憾、我仍然在等待下载链接。 因此、我的项目无法进入下一步。
PPS 是用于 TLV320AIC3254的开发软件、不是吗?
我找到了一些具有相同问题的帖子。 我不知道为什么很难获得软件?
我是否错过了任何流程?
是否有人知道是否有获取软件的方法?

非常感谢!

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时,出口管制会捕获请求,我们看不到它们,这种情况可能就是这样。 了解您的公司和原产国以及应用程序和您的公司电子邮件将非常有用。  

    因此,如果您可以向我获取这些信息,我可以将其发送给 营销人员,他们将批准访问。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢您的回复!
    我们的公司是来自台湾的 Serafim Technologies Inc.、我们的产品专注于游戏控制台和 PC 外设。
    关于此请求的应用、我们计划将 AIC3254用于我们的新耳机产品、但需要使用 PurePath 进行验证。
    我的公司电子邮件地址与我的 TI 帐户相同。

    感谢您的帮助!

    此致、
    Bill (林顺成)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我将发送这些详细信息、并在您批准后通知我

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    非常感谢您的帮助!
    这对我们来说是一个良好的开端。
    期待审批和下行链路。
    我们的项目在 PurePath 审批上花费了太多时间。
    希望它不会过长。

    此致、
    Bill (林顺成)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我相信您已获得批准。 您可以确认吗?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    是的! 我获得了批准。
    感谢您的善意帮助。

    此致、
    Bill