This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204EVM:来自输入侧的差分放大器

Guru**** 2751555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204, OPA1632, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030973/pcm4204evm-differential-amplifier-from-input-side

器件型号:PCM4204EVM
主题中讨论的其他器件:PCM4204OPA1632NE5532

尊敬的团队  

在 PCM4204 EVM 板上、在输入端使用 OPA1632、如用户指南第6页的下图所示。

NE5532能否替代 OPA1632?

NE5532和 OPA1632在应用中有何差异?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    NE5532似乎不太复杂、而 OPA1632专门用于音频应用、可保持良好的 THD+N 水平、而对于另一个器件、我无法说明它如何影响系统的整体 THD+N。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    OPA1632是差分输入差分输出的 OPA。

    图中两点 A/B 的信号源是单端信号源还是差分信号源? 因为通常、如果通过电话插孔连接信号、则信号源应为单端的左声道和右声道 如果 要连接差分信号、如何在没有差分信号的情况下进行连接?

    数据表第17页。

    C5元件没有连接、是否有推荐的电容值、大小是否保留以供使用?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 点和 B 点为差分输入。 如果您需要单端、则会将负输入接地至 OPA、但满量程会拆分一半、因为 您只能在缓冲器的另一侧的3Vpp 下实现最大输出。

    该器件旨在接受配置中的平衡 TRS 信号或 XLM 连接

    如非 EVM 数据表的应用部分所示、我会忽略电容器、该器件显示了这一点  

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

    作为您的反馈:“设备应接受配置中的平衡 TRS 信号或 XLM 连接”。

    我想知道、TRS 信号是类似的单端信号、它具有右/左通道。

    1. 我是否可以使用右通道连接到点 A、使用左通道连接到点 B?
    2. 情况1、点 A 和点 B 连接到单端信号。   
    3. 情况2. A 点连接到单端信号、B 点连接到 GND。 案例1和案例2之间的区别是什么?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、您需要像应该那样使用它们并将它们连接到不同的通道、以便在输出 I2S 中具有左右通道输出。  您只能将1个 TRS 连接到一个通道。

    您是否尝试使用2个 TRS 引脚将立体声转换为单声道?

    此致、

    Carson