This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA4311EVM:PGA411-Q1

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030494/pga4311evm-pga411-q1

器件型号:PGA4311EVM
主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1PGA4311

你好,Yanmin Luo Greetings!

我们正在开发 PGA411-Q1 EVM。

默认 UI 设置为默认的4V RMS 值、但我们的配置需要我们能够设置的7V RMS 值、

但是、当我们重新启动时、该值会更改为默认的4V RMS、但我们希望将其保留为7V RMS。

请告诉我们,如果我们能够更改默认的配置值,如果可以,我们将能够做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我相信您不小心选择了 PGA4311、而不是 PGA411。  这两个独特的器件彼此无关(音频放大器与旋转变压器电路)。  是否可以重新发布、选择 PGA411而不是 PGA4311?  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我无法选择 PGA411-Q1、这就是我这样输入的原因。

     您能帮我设置 PGA411-Q1 EVM 的默认值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉该器件、因为它来自 TI 内部的不同部门。  我已将此主题转交给负责 PGA411开发和支持的小组、他们应尽快回复您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,先生,但这对我们来说是紧迫的。 我们希望立即作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasri、

    感谢您的耐心。 PGA411-Q1现在受 NDA 限制、需要 TI 与贵公司签订 NDA。 如果您对此有任何疑问、当地的 TI FAE 联系人可以帮助提供 NDA 文档。 您是否能够与当地的 TI 联系人取得联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是先生、我没有找到对我们处于关键地位的 TI 人有帮助的信息、但我们没有从您那里获得任何帮助、我希望您能帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajsri、

    感谢您在这里的耐心等待。 我们 的 TI FAE 已经与我们联系并提供了所需的信息。 我将此主题标记为已关闭。