This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:通过 I2S 进行相位/时钟同步

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022782/tas5806md-phase-clock-snychronization-via-i2s

器件型号:TAS5806MD

数据表第64页列出了可通过 I2S 同步输出 PWM。 例如、如果我使用5个 TAS5806MD 器件并配置这些寄存器、以便所有5个器件都与 I2S 同步、那么这些器件将具有哪种输出 PWM 频率? 是 n 乘以 LRCLK 还是 n 乘以 BCLK? n 有多大?

同样在同一页上:斜坡时钟相位或斜坡频率是什么意思? 我必须错过了斜坡的含义。 因此、斜坡相位同步的确切作用是什么?



我之所以提出这一要求、是因为我希望将大量 TAS5806MD 器件同步在一起、并且有可能还会将其与降压稳压器同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    您最多只能同时同步4个器件的 PWM 相位选择。 斜坡时钟是时钟树中用于 PWM 生成的内部时钟。 输出 PWM 频率可配置为384k、480k、576k 和768k、分别为8x、10x、1216x LRCLK。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    为什么只能同步4个器件? 如果我使用示例5 TAS5805MD、我可以停止所有器件的 I2S、请在第一条 i2c 总线上配置4个器件的同步寄存器、在第二条 i2c 总线上配置1个器件的同步寄存器、然后为所有器件重新启动 I2S。 如果它们都获得相同的 I2S 信号、那么这种假设是否错误?

    放大器的 PWM 输出也从开始
    1) 1)始终具有上升沿
    2)或始终具有下降沿
    3)或与 LRCLK 相同的边沿(如果 LRCLK 的第一个边沿为高电平->输出的第一个边沿也为高电平)
    4)或完全随机

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    我应该澄清一下、在降低 EMI 的相位选择方面、您应该能够将所有器件同步到 I2S 总线

    I2S HALT 和 Bback 是多器件 PWM 同步的触发信号。 因此、顺序应为:

    1. 按照启动顺序要求初始化 TAS5806MD。
    2. 初始化后 、请参考多个器件 PWM 步骤来停止 I2S、配置 I2C、然后返回 I2S。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
     
    感谢您的回答! 您能否告诉我您对此问题的看法:

    将放大器同步在一起并再次将其设置为播放模式后、放大器的 PWM 输出是否从开始
    1) 1)始终具有上升沿
    2)或始终具有下降沿
    3)或与 LRCLK 相同的边沿(如果 LRCLK 的第一个边沿为高电平->输出的第一个边沿也为高电平)
    4)或完全随机

    因为我可以从与 TAS5806MD 的输出同步的微控制器生成时钟、所以我会问。 然后、我可以使用该时钟将其同步到降压转换器。 如果这甚至有用的话,我也会对你的意见表示不同意。

    此致、
    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    我将在工作台上测试这个、然后返回给您。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    PWM 上升沿/下降沿将不一致、因为它将取决于器件随 I2S 一同上升的点以及 PWM 在我们的内部时钟树内启动所需的时间。 您可能会考虑为降压转换  器使用 LRCLK、尤其是因为与可配置为启动和停止的 PWM 相比、时钟始终存在(当它进入高阻态或睡眠/深度睡眠模式时)。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的帮助。 我将为降压转换器使用 LRCLK。

    此致、
    塞韦林