This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 23dBu 560 Ω 模拟至 I2S 哪个 ADC?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, PCM1820, PCM4202, OPA1637, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031764/23dbu-560-ohm-analog-to-i2s-which-adc

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3120PCM1820PCM4202OPA1637OPA1632

您好!

我有一个要转换为 I2S 音频的模拟音频源。

TI 的大多数 ADC 都是针对麦克风等的小输入电压而设计的。

但我想从输出为23 dBu 和560欧姆的专业音频放大器中采集音频。

是否有相关的参考设计?

您建议使用什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您浏览我们的音频 ADC 目录、其中许多 ADC 将具有增益控制功能、可对输入应用-dB 以使器件低于满量程。

    例如 TLV320ADC3120:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc3120.pdf?ts=1630338103768&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    具有可降低-32dBF 的增益控制、其中单端和差分的满量程分别为1Vrms 或2Vrms。 我认为这可能适合您、但可以随意浏览此页面、查找具有类似质量的器件

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/adc/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1820也可以正常工作

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1820.pdf?ts=1630338433763&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM1820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答... 我是否需要申请。

    23dBu 表示10.9伏的 Vrms。

    而该器件提供最大2Vrms 的电压 (笑声) 那么、我是否需要使用简单的分压器降低电压、或者器件能否处理完整的10.9Vrms?

    是否有参考设计?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    很抱歉、我之前误解了、在这种情况下、您需要使用某种衰减器来降低电压。 这是一个用于与 PCM4202 ADC 配合使用的参考设计、其中电路电压通过高阻抗输出降低3.7。

    您不必使用图片中所示的确切器件、但它应具有等效的音频精度品质。

    使用分压器并不是一个稳定的解决方案。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 OPA1637、因为输入摆幅可能超过最大值 OPA1632的+/- 15V 限制...  

    23dBu 接近31V p-p、因此+15.5至-15.5伏。 因为 OP1632不是轨到轨、需要1V 的余量、但最大值为 V+为160V (需要至少16.5V)。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是正确的、OPA1632只是被选择在参考设计中、在您的情况下、它的摆幅不够大、您可以轻松地为 OPA 1637进行切换