This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:噪声问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029354/tas5805m-noise-issue

器件型号:TAS5805M

大家好、

当我的客户使用 TAS5805M 驱动扬声器时、有时在播放音乐时会发出噪音。

下面是原理图、您能帮您回顾一下并提供一些建议吗?

谢谢你。

此致、

Ivy

e2e.ti.com/.../TAS5805M.pdf

e2e.ti.com/.../20210814_5F00_Recording.mp3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您能否提供头文件 i2c/sequence。 我能看到您的 I2S 总线 吗?所有波形都能看到这种情况吗? 如果您听到类似的音频伪影、您能否播放正弦波并捕获输出信号。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的回复。

    下面是 I2C 信息。

    请帮您提供一些意见吗?

    谢谢你。

     

    ~# i2cdump -f -y 1 0x2e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef

    00:00 00 01 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08………………………………………… ?

    10:01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?...?..........

    20:01 07 09 01 00 40 02 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ??????@??.4......

    30:00 00 00 01 00 04 20 0b F9 04 00 20 80 00…… ???? ?。

    40:01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 6F 30 ff f0?。 ?。 O0..?

    50:07 00 40 1f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00@…………………………………………

    60:00 00 00 00 00 85 00 03 03 03 03 00 50 00 00...... ???????P。

    70: 00 04 00 00 00 90 00 00 09 03 00 08 00……………………………………………………………………………………………………………………

    80:00 00 01 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08………………………………………… ?

    90:01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00?...?..........

    A0:01 07 09 01 00 40 02 00 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ??????@??.4......

    B0:00 00 00 01 00 04 20 0b F9 04 00 20 80 00……? ???? ?。

    C0:01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 6F 30 ff f0?。 ?。 O0..?

    D0:07 00 40 1f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00@…………………………………………

    E0:00 00 00 00 00 85 00 03 03 03 03 00 50 00 00...... ???????P。

    F0:00 04 00 00 00 90 00 00 09 03 00 08 00………………………………………………………………………………………………………………… ~#

    此致,

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,我是 ECO 的软件工程师,您可以给我叫 Jiang, 以下是音乐播放时的 i2c 寄存器值,感谢您的帮助。

    /data # i2cdump -f -y 1 0x2e
         0  1 2 3  4 5 6  7  8  9 A b c  d  e f            0123456789abcdef
    00:00 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08   ………………………………………… ?
    10:01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?...?..........
    20:01 07 09 01 00 40 02 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ??????@??.9......
    30:00 00 00 01 11 00 09 20 0b F9 04 00 20 80 00   ……? ???? ?。
    40:01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 6F 30 ff f0   ?。 ?。 O0..?
    50:07 00 40 1f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   @…………………………………………
    60:00 00 00 00 00 85 00 03 00 03 03 00 50 00   00 ...... ???????P。
    70: 00 04 00 00 00 90 00 00 09 03 00 81 00   ……………………………………………………………………………………………………………………
    80:00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08   ………………………………………… ?
    90:01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ?...?..........
    A0:01 07 09 01 00 40 02 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ??????@??.9......
    B0:00 00 00 01 11 00 09 20 0b F9 04 00 20 80 00   ……?? ???? ?。
    C0:01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 6F 30 ff f0   ?。 ?。 O0..?
    D0:07 00 40 1f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   @…………………………………………
    E0:00 00 00 00 00 85 00 03 00 03 03 00 50 00   00 ...... ???????P。
    F0:00 04 00 00 00 90 00 00 09 03 00 00 81 00   ?????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivy、Jiang、

         book0/Page0中的寄存器只能显示放大器的当前状态、无法判断噪声的根本原因。 请遵循 Luis 的建议并提供:

         1.初始脚本

         2.是否从 PPC3软件转储初始脚本?  TAS5805M EVM 能否重复此问题?

         3. 上电顺序。 (请参阅数据表)

         4. 请尝试使用正弦波和 EVM 来重复此问题。

    Leon