This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:回放期间芯片未通电

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1020935/tas5805m-the-chip-is-not-powered-on-during-playback

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI:

时钟信号为24576Mhz,位宽为16位,时隙为32,采样频率为48kHz

但在回放期间芯片未通电、0x68 = 0x02

我使用示波器来获取波形、数据、FS、SCLK 都正确。

我是否需要有关芯片寄存器的其他配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

          24.576MHz 的时钟是多少? 您的音频格式、TDM 或 I2S 是什么? 请分享您的 I2S 信号波形。

          回读时、book0 page0中的寄存器0x71的值是什么?

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leon,

    我的格式:

    使用 TDM 进行回放

    采样48kHz ,时隙:32,bit_width:16位

    0x71 = 0x04

         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...?............
    10: 01 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...?...........
    20: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ????.@?.........
    30: 00 00 00 10 01 11 00 29 00 00 f9 04 00 20 80 00    ...???.)..??. ?.
    40: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30    ?.....?.....0030
    50: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00    ?............?..
    60: 00 00 00 00 00 00 85 00 02 00 00 00 00 50 11 24    ......?.?....P?$
    70: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 7b 00    .?...8....??..{.
    80: 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ...?............
    90: 01 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...?...........
    a0: 01 07 09 01 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ????.@?.........
    b0: 00 00 00 10 01 11 00 20 00 00 f9 04 00 20 80 00    ...???. ..??. ?.
    c0: 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 30 30 33 30    ?.....?.....0030
    d0: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00    ?............?..
    e0: 00 00 00 00 00 00 85 00 02 00 00 00 00 50 11 24    ......?.?....P?$
    f0: 00 04 00 00 00 38 00 00 00 00 09 03 00 00 7b 00    .?...8....??..{.

    (2)下面的 tdm 波形文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

          根据您的寄存器读数:

          0x33= 0x10 (TDM、16位宽度)

          0x34=0x01 (一个块移位)

         您的配置正常。 但有一个问题需要您确认:

         你的 LRCLK 信号是什么? 它只是一个位还是50%的占空比? 如果您需要将0x33设置为0x14

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我同意您的想法、我的 FS 信号是短同步、小于8sclk

    我的 FS/CLK 信号如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

        这证实了我的想法、所以您需要将寄存器 0x33设置为0x14、这样时钟故障就会消失。 您可以尝试一下。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我想通过 SDIN 播放音乐并同时输出从 DOUT 播放的音乐、这意味着我要获取恢复数据、我需要配置哪个寄存器?

    我检查数据表、0x03 = 0x01、我使用示波器测量波形、输出波形与输入不同  

    0x30h

    SDOUT 选择。 该位选择作为 SDOUT 引脚输出的内容。
    0:SDOUT 为 DSP 输出(后处理)
    1:SDOUT 是 DSP 输入(预处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

        根据我的测试、如果在 book0 page0中使用0x30=0x01、SDOUT 与 SDIN 相同。 您应该再次检查它。 您可以尝试使用 TAS5805M EVM。  

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    CAN tas5805m 接收下降沿触发?当前平台的 fs 是下降沿短同步,寄存器支持不支持此配置

    我的平台上的 fs wav、如下面所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

         我们没有支持它的寄存器。

    Leon