This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:是否有任何寄存器可用于识别芯片 ID

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030777/pcm5121-is-there-any-register-can-use-to-be-identify-die-id

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

大家好、

您能告诉我是否有任何寄存器的值可用作芯片 ID 来识别器件? 我在数据表中找不到此相关寄存器。 与下面的一样,TAS5825P 的芯片 ID 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、从寄存器列表中看、它似乎未包含在内。 我 可以与我的一位同事确认。 将会通知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢你的答复。 请帮助您在内部查看此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了! 器件中没有芯片 ID 寄存器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!