This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:参考设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029748/pcm1754-reference-design

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件: PCM5101

大家好、

我的客户想知道、TI 是否有 PCM1754的参考设计。

我在 TI.com 中找不到任何参考设计、

团队能否为 我的客户提供参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我找不到 PCM1754的任何参考设计,有一 个使用 PCM5101的参考设计。 您可能会从中受益。

    https://www.ti.com/tool/TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    谢谢、您能帮助我的客户查看原理图吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、向我发送原理图。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我已经使用内部邮件将文件发送给您。

    请检查、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里关闭它、然后通过电子邮件进行跟踪。

    此致、

    Arash