This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 额定值(P/N:TPA5050RSAR)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031172/esd-ratings-p-n-tpa5050rsar

主题中讨论的其他器件:TPA5050

大家好、好。

P/N:TPA5050RSAR

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是 Panasonic 公司。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我测试结果。
(数据表为 SLOS492B–2006年5月–2007年5月修订。)

Yamada Migaki (Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San、您好!

    对于 TPA5050、它通过了高达3000V 的 HBM、高达200V 的 HBM 和高达1500V 的 CDM。

    此致、

    Luis