This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:原理图审阅

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017610/pcm1681-schematic-review

器件型号:PCM1681

尊敬的团队

在  客户的新项目中、我们在 PCM1681中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将看一下原理图并告诉大家。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有看到原理图有任何问题。 您可能需要考虑在输出中添加 LP 滤波器。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于低通滤波器、交叉频率的值是多少、您可以建议设计  LP 滤波器吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望限制带外噪声或不需要的信号。 例如 、对于音频、您不需要超过20k 的任何内容。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Loloee,  

               请帮我查看 LP 过滤器吗?

               谢谢你。

    e2e.ti.com/.../PCM1681_5F00_210722.pdf

    此致

    爱迪生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将查看它并告诉您。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不知道为什么要将22uF 电容器与10uF 串联。  

    此外、我假设您添加了47k 电阻器、以帮助对电容器放电。 我没有其他意见。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Loloee,  

               感谢您的回复。

               那么、您建议我在当前原理图中删除22uF 吗?

    /Edison

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里已经有一个10uF 的电容器、我假设您从某个位置复制了滤波器、因此 将22u 与它一起带来。 我要移除22uF。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loloee:  

                感谢您的回复。 我将移除22uF 电容器。

    /Edison