This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:具有双 I2S 输出的音频 ADC

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031418/pcm1863-audio-adc-with-dual-i2s-outputs

器件型号:PCM1863

大家好、

我们的客户正在寻找类似于  PCM1863 的音频 ADC 器 件、但具有4个 ADC 和2个独立的 I2S 输出、因此他可以从4个输入中选择2个独立的输出。 检查产品线后、我们似乎没有符合其要求的器件。 他能否将2个 PCM1863 用于此应用?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、对于四通道版本的器件、您可以有两个 DOUT

    即1864或1865

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    非常感谢您提供此信息。  

    此致、

    Danilo