This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:输出阻抗

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030577/tlv320aic34-output-impedances

器件型号:TLV320AIC34

启用和禁用 AIC34编解码器时、您能否提供 HPROUTx 和 LEFT_LOX_X 的输出阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8月30日前回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供耳机或线路引脚的输出阻抗。

    我们指定输出电压和负载。 例如、对于单端耳机输出 Vo=0.7vrms 和 RL=16 Ω。  

    这对应于一个 Po = 0.7*0.7/16或30MW。  驱动 阻抗较低、可为低至16欧姆的负载轻松提供0.7V 电压。

    当负载电流增加 到远远超过0.7/16时、放大器电流限制和显示短路标志。