This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:PurePath 控制台2崩溃

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PCM1864, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029824/pcm1864evm-purepath-console2-crashes

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1864PUREPATHCONSOLE

几个月前、我加载了 PurePath Console 2版本2.1_r35934、以便与 PCM1864EVM 配合使用。 它已成功启动、我可以控制 EVM。 我在几天前就使用了它。

我最近返回使用 PPC 进一步调整一些参数、PPC 在启动后崩溃。 我卸载了 PPC 并重新安装了它、但仍然发生崩溃。 它安装在运行 Windows 10的 Lenovo ThinkPad E14上。

如果在使 PPC 再次运行方面有任何帮助、我们将不胜感激。  

谢谢、  

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我来看看这一点、并在48小时内与您再次联系。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已从 PurePath 控制台页面下载最新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好!

    我正在运行 PurePath Console 2版本 2.1_r35934、自2016年3月1日起。 这是为 PC2发布的最新版本。  

    我将其用于 PPC3不支持的 PCM1864。

    当 PC2崩溃时,是否在某个位置生成了崩溃日志?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我身边没有人知道这一信息。 我认为最好的方法是在 purepathconsole 论坛而不是 EVM 论坛中重新发布。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、

    感谢您建议将帖子重新发布到 PurePath 控制台论坛。 我没有找到该名称之一。 以前曾有 PurePath 无线论坛、但该论坛已停用并存档。

    如果您团队中的任何人对该故障有其他想法或在何处寻求帮助、请与我分享。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    提交帖子时、您应该能够这样填写: