This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:检测

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023162/ts3a227e-detection

器件型号:TS3A227E

你(们)好

 如果 TS3A227E 需要从高电平转换到低电平、我对 TS3A227E 检测方法有疑问。 如果电话已经连接并始终保持低电平、则不会从高电平变为低电平、TS3A227E 是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    这应该是好的。 TS3A227E 上有一个连接到 VDD 的检测触发引脚的上拉电阻、请参阅下文


    以及具有一些引脚和布线电容的 R5电阻器、如下所示



    因此、当 VDD 打开时、引脚将变为高电平然后变为低电平的时间应该很短、以便能够检测到触发事件。 器件将在加电后评估连接。

    谢谢、
    Rami