This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564YBGEVM-DC:TAS2564软件连接问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029534/tas2564ybgevm-dc-tas2564-software-connect-question

器件型号:TAS2564YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2564

问题如图所示、TAS2564硬件驱动程序安装正确、但连接 PPC3软件手动连接到 I2C 错误、已将跳针控制手册逐一检查、 I2C 四解决了所有尝试的、仍然存在的错误、还有默认设置和单声道设置以及多声道设置指针、仍然无法解决问题、请问上帝如何解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangning、

    您能否提供有关您设置的更多详细信息、以便我们可以尝试在我们的一侧重现此问题? 我认为包含 EVM 在内的设置照片会有所帮助。

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了特定的 EVM 设置、其中工作电压正常、USB 硬件驱动器标识正常、跳线引脚设置如图所示。 由于我的实验是单通道、因此已经尝试保留或删除 TAS2564上的 J3和 J4。 J12和 J13总共有四个地址、并且仍然报告 I2C 错误、请问问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangning、

    您可以尝试将 IOVDD 设置为1.8V 吗? 您可以按照 TPS2564 EVM 用户指南(以下链接)的第5.3节进行此更改。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slau812

    此致、

    Atiq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atiq

    它 已根据第5.3节中的图表进行了更改、上面的 I2C 错误仍然存在。 IOVdd 之前已修改1.8V、上述问题仍然存在。 无论默认配置如何,第5.3节中的单声道配置,或者 I2C 的四个地址及其相应的排列和组合都已尝试,并且仍然存在相同的问题 。

    此致

    康宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangning、

    您是否有任何其他正常工作的 TI 音频 EVM? 我想知道这是否可能是 EVM 板级问题。

    此致、

    Atiq