This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:IIR 滤波器和双二阶滤波器性能

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022000/tlv320adc3101-iir-filter-and-biquad-filter-performance

器件型号:TLV320ADC3101

您好!  

根据:  https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010866/tlv320adc3101-need-suggestion-to-reduce-dc-offset-of-tlv320adc3101-to-zero/3745330?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320ADC3101%252520filter#3745330

为什么 IIR 滤波器在 消除直流组件方面比双二阶滤波器具有更好的性能?

数据表上的公式如下所示。

Biquad 是否等于二阶 IIR? 更多订单会更好地消除性能?  

 

此致、

Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    两种滤波器都可以用作低通滤波器、以获取直流电以及另一种滤波器

    在另一篇文章中、他们基于他们使用的客户系数来确定最适合的滤波器。

    二阶通常可以提供更好的截止性能、但在任何一种情况下、如果 z =0、则每个响应都是相同的。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    差分输入存在空闲音调问题。 增加抖动控制可消除空闲音调、但会增加直流偏置。

    我们尝试使用两个滤波器来降低直流偏置、IIR 滤波器和一阶双二阶滤波器。

    • IIR 滤波器寄存器:N0:7F D5、N1:80 2B、D1:7F AA
    • 一阶双二阶滤波器寄存器:N0:7F D5、N1:C0 15、N2:00、D0:3F D5、D1:00

    这两个滤波器具有相似的传递函数 H (z)。 但是  、IIR 滤波 器的性能优于一阶双二阶滤波器、可降低直流失调电压。

    谢谢你。
     Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angela、

    感谢您的耐心、但如果您说性能更好、您能更具体吗?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我们将测量麦克风本底噪声。 直流分量是我们不希望看到的。

    IIR 滤波器具有更好的性能、无需直流组件。

    谢谢你


    Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angela、

    我现在看到了。 您能帮个忙、使其与公式相同、方法是使 N1 (IIR)= 2 x N1 (biquad)、D1 (IIR)= 2 x D1 (Biquad)

    并运行相同的频率扫描、然后告诉我是否有任何变化。

    谢谢、

    Carson