This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:将差动输入/输出转换为单端

Guru**** 2549550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1031404/tlv320aic1106-converting-differential-input-output-to-single-ended

器件型号:TLV320AIC1106

你(们)好。

我想将 TLV320AIC1106与4极 TRRS 插孔结合使用、因此我需要将麦克风的差分输入更改为单端、并将音频输出更改为单端。

因此、麦克风连接在 Jack_MIC+和 GND 之间、耳机扬声器连接在 Jack_Audio 和 GND 之间。

如果有人可以查看我的原理图并告诉我这是否起作用、我会非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    是的、如图所示、连接麦克风单端是一个有效的用例。

    Brian