This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:技术规格检查

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972, LM358, LT1013, TLV2376, TLV2333, LM358BA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028104/tl972-spec-check

器件型号:TL972
主题中讨论的其他器件: LM358LT1013TLV2376TLV2333LM358BA

你(们)好

客户使用 TL972IDR 进行非反向放大、当使用双电源 V+=5V、V-=-5V (电压随 VIN 的增加而增加)时、操作正常

但是切换到单电源 V+=5V、当 V-=0V 时、输出始终为5V 是否存在使用它的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TL972的输入级不是轨到轨。 我怀疑您的输入共模为0V。 使用-5V、+5V 电源时情况良好。 不适合提供0V、5V 电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户目前测试降低放大倍数(放大倍数:2倍)、输入1-2V 输出具有放大倍数变化

    是因为该参数吗?

    如果您可以帮助我找到一组单电源或两组 OPS

    I 输入接近0V-20mV 时可以放大

    我已经尝试过 LM358 0-3mV、没有变化

    是否有任何其他推荐产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、  

    请发布当前设置的原理图。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Caro

    下图显示了当前测试的原理图(VIN+)-(VIN-)在0mV 输入到30mV 输出之间为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    如果输入信号满量程为30mV、则需要输入偏移误差小于0.3mV (满量程的1%)的放大器  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p3318=10000;1258042&p480=2;2&p2max=0.0015;0.3&sort=p1130;asc

    为了实现低成本、针对5V (及更低)进行了优化以及可用性,我建议使用 TLV2376 (更快)或 TLV2333 (更低 Iq)。 几乎所有双路运算放大器都具有相同的引脚排列 (对于大多数封装)。 LT1013例外。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的建议

    可以通过校正来调节输入失调电压吗? 由于您推荐这两个 OPS、因此它们应比我使用的原始 TL972高一级。 为了降低成本、客户更改为单电源、但此 OP 的价格是后者的两倍、您可以帮助我找到 VCM (V-)-0.1或更高版本、只需首先找到大约 mV 的输入失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    对于偏移校正(后置放大器、通常是软件)、偏移不会导致输出达到最大值(VOL 或 VOH)非常重要

    因此、我将增益降低至133、并将输出最小值提高至0.415V。

    3mV 运算放大器偏移将使输出变化+/-3mV * 133 =+/-399mV

    因此、输出范围可以介于415mV - 399mV = 16mV 至4.403 + 399mV = 4.802V 之间  

    电路#2、 [A、C、V、RF、 RG]解决方案、无[B、RH、VREF]
    参数 实际值 单位 注释
    A 165. Ω μ A 选择标准 R
    C 264000 Ω μ A 选择标准 R
    5. 电压  
    射频 264000 Ω μ A 选择标准 R
    RG 2、000 Ω μ A 选择标准 R
      
     
    总结结果 第1点 第2点 单位
    输入电压 0 0.03% 电压
    输出电压 0.415 4.403. 电压
    VCM 0.003. 0.033 电压

    如果输出不必从 VOUT 负载灌入电流、则该示例可以使用 LM358BA。