This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:DRV632发送距离能否达到8米?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022242/drv632-can-drv632-transmit-distance-reach-8-meters

器件型号:DRV632

你(们)好  

DRV632传输距离能否达到8米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下传输距离是什么意思?

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、

    DRV632能够驱动的电缆长度,例如 RCA 或 Audio 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常是一个阻力问题、而不是距离问题、我需要与他人一起思考、然后返回给您。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行一些输入和其他研究后、该器件应该能够驱动该距离、而不会出现任何问题。

    此致、

    Carson