This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:无法初始化 TAS5805M

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135171/tas5805m-failed-to-initialize-tas5805m

器件型号:TAS5805M

大家好、

需要您的紧急帮助。

我们将 TAS5805M 音频代码与 Android 11代码库中的 IMX8MM 搭配使用。

我将对2个音频编解码器使用相同的驱动程序。  

TAS5805M - 2*20W -->这种实现方式适用于 I2C add 0x2C 和 I2C4

TAS5805M - 0.8W -->此实现方案面临一些问题。

无法为  TAS5805M 加载 DSP - 0.8W

输入:tas5805m_i2c_probe
tas5805m 1-002D:调用的探测器:tas5805m_probe
tas5805m 1-002D:RET = regmap_register_patch TAS5805M:-6
tas5805m 1-002D:无法初始化 TAS5805M:-6

您能否查看原理图:

电压轨:DVDD 为1.8V

PVDD 为5V

PDN 引脚电压为1.8V

I2C 通信正常。

正在尝试加载 DSP、但它给出了-6错误、并且编解码器未注册。

谢谢

Divyesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什

    此问题通过电子邮件回复

    让我关闭这个案例。 我们可以通过电子邮件继续讨论

    谢谢。

    Jesse