This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:有关原理图的查询

Guru**** 2516410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022903/tlv320aic3120-inquiry-for-drawing-schematic

器件型号:TLV320AIC3120

Exptert、您好!

这是我们客户的询问。

请检查并提供反馈?

1、我必须如何处理我们未使用的引脚、如下所示?

 -。 SPKM、SPKP

2.如果我们不使用 SPKM、SPKP、不需要为 SPKVDD 供电? 或者我必须供电吗?

  如果我们必须供电、是否需要旁路电容器、如下面的应用手册中所述?

  或者、是否可以仅使用0.1uF 来节省成本?

   

3.您是否有关于每次加电之间延迟时间的加电序列图?

   

4.查看原理图上的 MIC 连接。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应于8月2日之前答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应 完成 SPKVDD 连接。 如果不驱动任何扬声器,  则可以放置一个1uF 去耦电容器。

    需要电源定序、如所示。

    3、麦克风连接正常