This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:DRC 设置中负值(-dB)的含义

Guru**** 2533190 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030699/tas5558-meaning-of-negative-value--db-in-drc-settings

器件型号:TAS5558

大家好、

我对 DRC 设置有疑问。 我知道什么是 DRC 以及为什么要使用它。 但是、我不理解 DRC 中值的含义。  

阈值中负值的含义是什么? 如果其单位为 dBFS、则最大电平为0dBFS、为什么阈值中有24dB? 这是什么意思?

请参阅 TAS5558 DRC 块的下图

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

        无论阈值是负 还是正、它都代表数字信号的强度。 通常、它的值 为负、因为我们将 最大电平定义为0dBFS。 产生24dB 的原因是、我们将为输入信号提供-24dB 的余量、为了方便  转向并避免数字削波、您可以在必要时使用该余量。 但是、如果您不熟悉器件中的增益结构、我们不建议您将信号设置为0dBFS 以上、否则可能会导致输出削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我很清楚这些信息、谢谢!

    Jay