This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:在 OUT-OUTB 上发现周期性噪声

Guru**** 2781675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030756/tas5634evm-found-periodic-noise-on-the-outa-outb

器件型号:TAS5634EVM

我现在正在测试 TAS5634EVM、并在 OUTA~OUTD 上发现周期性噪声。  

测试条件

-PVDD 50V

-主板配置 :BTL

-音频输入:否

-PPC 1.1.6:请勿运行

证明:示波器 CH1:OUTA、CH2 OUTB、MATH1:CH1-CH2

现象

 我 在 math1 (outa-outTB)上发现周期性噪声从低电平到有效复位后、它的电压为1.7Vpp、频率为357khz

当我通过 USB 输入音频输入并运行 ppc1.1.6时、发现了同样的现象

这是正常现象还是技术问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minho

       由于这是开关频率纹波、我认为我们不需要太担心。 它的值可能会因不同的负载而异。 请在播放正弦波信号时检查 THD 测试结果和噪声比、以查看是否存在任何问题。