This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:I2S 输出(SDOUT)

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022864/tas5548-i2s-out-sdout

器件型号:TAS5548

大家好、

我对前一个主题有疑问:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894490/tas5548-i2s-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tas5548%25253A%252520output#

Q1:SDOUT 不支持 EQ 和音量变化等 DAP 功能是否正确?  

Q2:关于 Downmix、SDIN3是否也与 SDIN1、2和4混合在一起?

Q3: ( 0x04)处的"SDOUT 上的输出混合降压"是什么意思?  如果我在 SDOUT 中使用 DAP outout 时禁用该寄存器、会发生什么情况?

谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

      是的、 SDOUT 信号只能来自输入信号、不支持 DAP 功能。

      采样率为96kHz 时、只有 SDIN1\2\4会混合使用。 在192kHz 频率下、SDIN1和3将混合使用。 请参阅7.6.2.44和  7.6.2.48。

      这意味着启用到 SDOUT 的 Dolby Downmix。 如果您禁用它、SDOUT 上应该没有输出。

      谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复、Shadow!