This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:推荐的定制使用设计指南

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1021047/tpa3128d2-recommended-design-guidelines-for-custom-usage

器件型号:TPA3128D2

您好、TI 专家、

对于我们的其中一款新产品、我们希望设计一个使用 TPA3128驱动立体声扬声器(4 Ω、8W)的放大器。 请告诉我如何使用 TPA3128来实现这一点。 是通过减小 TPA3128 IC 的 VCC 来实现的吗? 还是通过设置 IC 的 PLIMIT 引脚来完成? 此应用应使用什么增益? 请告知我们正确的设计指南、以便我们可以继续进行设计。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA3128超出了您的应用规格。  

    我建议 TPA3138器件更合适。 它可以支持10W @ 12V PVDD。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的建议。

    您能否分享使用 TPA3138或 TPA3128驱动4 Ω 7.5W 立体声扬声器的推荐设计?

    我们了解 TPA3138在12V 时可以支持10W。 我们想知道应该如何设计它、以便我们能够在7.5W (每个)时驱动每个4欧姆的立体声扬声器、从而产生总计15W 的偏斜。 这是通过减小 VCC 来实现的、还是通过设置 IC 的 PLIMIT 引脚来实现的? 对于该应用、建议的增益应为多少。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考 EVM 设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/slou503/slou503.pdf?ts=1627520934662&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPA3138D2%253FkeyMatch%253DTPA3138

    我建议您降低 PVCC 功耗、因为 PLIMIT 功能仅限制输出的 Vpeak、而不限制功率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    根据您对 TPA3128的建议、我们尝试了以下操作:

    1、将 PLIMIT 管脚连接到 GVD

    2.将 PVCC 设置为7.4V。  

    我们希望芯片能够以接近7W 的功率驱动2个4欧姆的扬声器。 但实际上、我们看到放大器在最高音量下被切断。 我们看到故障是在问题发生时检测到的。 请告诉我们这里的错误、以便我们能够纠正。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Plimit 和 PVDD 限制不能限制功率、只能限制 Vpeak。 当输出削波时、功率将增加。

    因此、最佳解决方案是限制音频输入电平。

    此致、

    Derek