This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:I2S 为48kHz 时的运行频率

Guru**** 2814455 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030214/pcm4202-48khz-operation-with-i2s

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

我的团队在将 PCM4202与 TAS5805M 搭配使用时遇到问题。 他们希望将系统配置为48kHz 采样率、但数据表显示这需要 PCM4202在从模式下运行。

在数据表的第16页、它表示在运行此模式时性能会下降。 根据我的理解、您将需要 fs0 = 0、FS1 = 0、FS2 = 0、FMT1 = 0和 FMT2 = 1。

  • 在此配置中实施 PCM4202会影响什么性能?
  • 要在从模式@ 48kHz 采样率 PCM 输出 I2S 中运行 PCM4202、必须执行哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将进一步研究这一点、并在24小时内作出响应。

    最好

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是一个奇怪的设置、但我真的很感激它的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我有点困惑、因为我的数据表视图中没有任何内容表明 Fs = 48kHz 时需要从模式

    您能否澄清您的解释?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪迪·卡森!

    好的、我的团队正在尝试将 PCM4202设置为主模式、其中 MCLK = 12.288Mhz、BCK = 6.144Mhz、FS = 48kHz、因此它在内部以256fs 的频率运行。 我假设在下表中无法实现128fs 和192fs。

    但是、具有48kHz I2S 输入的 TAS5805M 的 SCLK 速率仅为64、32……






    如何才能使 PCM4202和 TAS5805M 同步? 在这种情况下、我是否会被迫使用 TDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您需要将 PCM 的 BCK 与 TAS 的 SCK 匹配。 因此、在48kHz 采样率下、您必须更改为 PCM 的双速率或四速率模式、以便 bck = 64fs 而不是128fs。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这也意味着您必须改用96kHz 采样率、因此您无法使用48kHz、并且无法与该器件匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更有意义、因为我的团队在运行数字以获得48kHz 时遇到问题。 我通常首先为我们的系统设定48kHz 的目标、以获得尽可能最佳的性能、但在这种情况下、我可能不得不做出妥协。

    我们将尝试将系统设计更改为96kHz 采样率。