This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:设计解决方案

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320, OPA325, OPA1688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030240/pga2320-design-solutions

器件型号:PGA2320
主题中讨论的其他器件: OPA325OPA1688

大家好、  
我们希望在其中一款产品中使用扬声器。
该系统由电池供电(3.7V 标称电压)。
我将需要一个音频输入电路来数字化音频信号。
我将需要音频输出来播放录制的声音数据。
扬声器的音量应可调节。  
TI 是否有此类解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    我正在研究这一点、并将在明天作出回应。 感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    PGA2320的最小电源电压为+/-4.5V 双电源。

    我将需要有关您的应用的更多信息、以便为音频输出侧提出其他建议。 我们确实具有超低噪声运算放大器、例如 OPA325、可在最低2.2V 的电源下供电。

    1) 1)扬声器的欧姆值是多少?

    2) 2)需要为扬声器提供多少电流?  

    这里有带参考设计选项卡的音频 DAC:

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/dac/products.html

    如果您对特定 DAC 有疑问并在单独的帖子中指定、我们的 DAC 专家将为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CF、
    我可以向您解释我的要求。
    我需要一个麦克风来数字化语音。 我可能可以使用 ICS-43432等模块  、因为它们内部具有压电式麦克风、并具有 I2S 输出。
    1)。 我还需要一个电路来连接外部麦克风。 (通过连接器)
    2)。 我需要一个音频输出电路来播放板内的数字化语音。 (板内的扬声器)
    3)。 我还需要连接外部扬声器的配置。  (通过连接器)
    4)。 我希望像 SM360616-1这样的发言者 能够满足我的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    我将看一下 MSP430。 它具有板载 DAC 和 ADC 等 它可能是适合您的应用的完美解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CF、
    除了 MCU、还有任何专用的编解码器 IC 用于我的功能、
    比如音频编解码器、它将连接到3.5mm 音频插孔、以便我可以使用外部扬声器和麦克风?。
    用于驱动系统内扬声器的另一个或同一个音频编解码器。
    用于内部麦克风的音频编解码器。
    如果我们为每个 IC 提供 I2S 通信、那将会很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    我们有 MSP430、这是一种涵盖从 ADC 到 DAC 的所有内容的解决方案、可通过编码来使用。 其他选项包括选择与模拟电路配对的分立式 ADC 芯片、例如我们的精密运算放大器和分立式 DAC。   

    我在下面的链接中找到了 I2S 组件。 如果您对下面的特定芯片有疑问、我们的专家可以通过发布有关这些芯片名称之一的问题来帮助您解决其中一个器件。 我可以帮助实现 OPA1688等精密运算放大器  

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/codec/products.html