This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2010D1:保护

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2010D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022897/tpa2010d1-protection

器件型号:TPA2010D1

您好、专家、

您能告诉我 TPA2010D1的保护电路吗?

过流、

  数据表方框图中有 OC 检测电路。 请告诉我保护电流值。 我在数据表中找不到它。

UVLO

TPA2010D1是否具有用于电源 POR 的 UVLO 功能?

  方框图中的"启动保护逻辑"是什么?

3.短路保护

TPA2010D1是否具有以下 情况下的短路保护

 - VO+和 VO-之间短路

 - VO 引脚和 VDD 之间短路

 - VO 引脚和 GND 之间短路

4.输出限制(防止失真)

TPA2010D1是否具有 AGC 或 ALC 等输出限制功能?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我将在下面的每个问题上添加注释:

    • OC 检测模块根据输出驱动器上的电流工作。 它应触发大约1.5A 的电流
    • 该器件不具有 UVLO 保护功能。 启动保护逻辑块基本上意味着必须对器件进行下电上电或切换关断 、才能恢复运行
    • 是的、OC 检测电路适用于上述条件
    • 此器件上没有 AGC 或 ALC。 增益根据 Ri 值固定。 唯一的限制是电源电压/电流。

    希望这有助于解决您的所有问题、如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师