This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:虚拟决策值

Guru**** 2834335 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030762/tlv320aic1110-virtual-decision-value

器件型号:TLV320AIC1110

你(们)好,先生。

我是 TI 音频芯片用户之一。 目前、我使用的是 PCM 编解码器芯片 tlv320aic1110来设计手持系统。 为了理解这个 PCM 编解码器,我对这个芯片的性能和特性进行了一些测量和测试。 在某些测试和分析过程中,我了解了一些 TI 更经典的语音编解码器/滤波器组合。 为了测试语音代码通道(传输路径)的性能,我看到了一个名为“虚拟决策值”的关键参数。 此参数由 ITU G.711的标准定义。 根据 G.711的定义,决策值 xn:4096作为归一化值单位对应于 Tmax=3.14dBm0,而量化值(解码器输出端的值) yn 没有与4096 (决策值 xn)匹配的物理编号。 相比之下、最大量化值 n-max 为4032、低于决策值 xn-max=4096。

如上所述、我的问题是、如果我要测量 Tmax、根据定义、虚拟决策值应为4096、对应于3.14dBm0。 但是、在实际的解码器输出端、我只能得到最大值4032。 我们是否有办法获得相应的值3.14dBm0? 或者实际方法是最大量化值4032的相应值(模拟级别)作为 Tmax?

下面复制的表格是表1A/G.711的 A-law 正输入值的部分表格。

 

 

随附的是数字传输系统标准的 ITU-T G.711通用部分。

 

非常感谢您的快速响应。

期待您的回复。

非常感谢。

此致、

用户

 

附加文件:ITU-T G.711

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于一个12位转换、饱和输入应该会导致最大代码4095。 请相应地校准系统-应考虑输入偏移、ADC 偏移。

    此致、

    Sakshi