This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:能否帮助检查单端输入硬件问题?

Guru**** 2394055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022655/tlv320adc3120-could-you-help-to-check-single-ended-input-hw-issue

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3140

 你(们)好,先生

我们知道 TLV320ADC3120支持单端输入。(INxP ->输入、INxN->GND)

我们对 频率测试有一个想法(测试项目:频率和 振幅 )。

下面是测试块方向图、 它是否适用于以下拓扑? (输入0~+1V、频率<100kHz 、方  或 正弦 波)

输入  直接连接到 TLV320ADC3120、或者我们是否需要 耦合电容器?

 

 TLV320ADC3120是否 支持 单端输入(IN1)+PDM MIC (IN2)同时工作?

有关 TLV320ADC3140的同样问题...

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、秦刚、

    我将查看此内容、并在一天结束时返回给您

    最棒的

    Carson

    低功耗音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qin、

    对您的两个问题都可以回答。 有关不同输入配置的更多信息、我将查看数据表中的第8.3.3节以及从9.1开始的应用部分

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用