请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3120 主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3140
你(们)好,先生
我们知道 TLV320ADC3120支持单端输入。(INxP ->输入、INxN->GND)
我们对 频率测试有一个想法(测试项目:频率和 振幅 )。
下面是测试块方向图、 它是否适用于以下拓扑? (输入0~+1V、频率<100kHz 、方 波 或 正弦 波)
输入 直接连接到 TLV320ADC3120、或者我们是否需要 耦合电容器?
TLV320ADC3120是否 支持 单端输入(IN1)+PDM MIC (IN2)同时工作?
有关 TLV320ADC3140的同样问题...
谢谢
秦