This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:采样频率计算结果可用的时间有多快?

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018931/dix9211-how-soon-the-sampling-freq-calc-result-available

器件型号:DIX9211

您好!

我认为采样频率计算需要一些时间。 您能否估算出接收信号的第一个输入在寄存器中提供结果的时间?

谢谢!

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri、

    您希望计算哪个采样频率:音频端口或 S/PDIF 输入?

    谢谢、

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的反馈!

    我希望您计算出的采样频率为32k、44.1k 和48kHz。

    输入是音频端口。

    此致、

    奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Oguri、

    我将做一些额外的研究并返回给您。

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri、

    在数据表的第20页上、有一个时序图和一个图表。 图5显示了输入和 DOUT 之间的延迟时间。 看起来延迟时间为4/(fs)(其中 fs 是采样频率)。 请告诉我这是否能解答您的问题。

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的反馈!

    那么、时间是"4/Fs"吗? 但它看起来更像是图中的"1/4fs"、我想这更有意义。 您认为哪一项是正确的?

    此致、

    奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oguri、

    在最初的问题中、您提到计算似乎需要"一些时间"。 这样、您是指将近2小时? 如果是1/4 (fs)、则对于32k 输入、延迟将超过两小时。 如果是4/32k、则大约为0.13ms。 如果其中任何一个与您遇到的延迟相匹配、则有助于消除时序图上的混淆。

    谢谢、

    Elizabeth Weichel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我不是说2小时。 我认为4/(FS)应该有点过长、因为它长达4个 LR 时钟周期。 它与图5中描述的不匹配。

    谢谢。

    对此,

    奥古里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试验证此信息。 请允许我花几天时间确保4/FS 是正确的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与其他人进行了检查、并验证了4/FS 是正确的延迟。 感谢您的耐心等待。

    Elizabeth Weichel