This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2EVM:扬声器语音很小

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3117D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030150/tpa3117d2evm-speaker-voice-is-small

器件型号:TPA3117D2EVM

大家好、

我施加  TPA3117D2EVM 并在 LIN 中输入音频、然后将一个8欧姆扬声器连接到提升+/-。 扬声器没有语音输出。 您是否可以告诉我我们是否需要检查什么?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    请参阅用户指南以查看跳线是否配置正确。 您能否提供有关如何配置 EVM 的图片?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请参阅下面的内容。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    音频输入连接如何? 您是否将电缆插入 RCA? 如果否、RCA 连接器将使音频输入接地。

    我建议您可以检查器件引脚上是否有音频输入信号。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们检查了 LIN 信号是否正常、但 EVM 没有语音。 我们是否可以有一个简短的电话来讨论该主题? 如果您有空、请给我打电话。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您应该检查输出引脚在器件侧是否具有 PWM 开关信号输出。

    您插入了哪个输入信号? 波形产生的噪声。

    如前所述、检查  PWM 信号和 SDZ 引脚。

    此致、

    Derek