Other Parts Discussed in Thread: TAS5601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5601 尊敬的
是否有代码和硬件示例、如何使用4x10W 配置?
大家好
Thomas Van Aken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thomas:
在数据表中、图2突出显示了4x10W 配置、就我需要在内部检查的代码而言、由于这是一个较旧的器件、因此之前在 EVM 随附的 CD 上提供了软件。
对于该项目、这是对未来项目还是现有系统的评估? 我想问为什么使用 TAS5601、因为它是一款较旧的器件、并且我们的产品系列中可能会有较新的器件、能够提供更好的性能/功能/或成本、并显著简化软件/固件开发。
此致、
Luis