This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304-Q1和 TPA6404-Q1在诊断方面的差异

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6404-Q1, TPA6304-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030385/tpa6304-q1-differences-in-diagnostics-between-tpa6304-q1-and-tpa6404-q1

器件型号:TPA6304-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6404-Q1

您好,

TPA6304-Q1和 TPA6404-Q1的诊断是否存在差异、以及是否可以提供比较列表、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    您可以阅读这两个数据表以了解差异。  两个器件的直流负载诊断是相同的。   交流负载诊断具有不同的特性、数据表对此进行了详细介绍。

    此致、
    Gregg Scott