This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:我们能否基于 TLV320ADC3140 Linux 驱动程序为 TLV320ADC3120构建 Linux 驱动程序? 并支持1个 AMIC + 2个 PDM MIC 协同工作。

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022107/tlv320adc3120-could-we-build-the-linux-driver-for-tlv320adc3120-base-on-tlv320adc3140-linux-driver-and-support-1-amic-2-pdm-mic-work-together

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140

AMIC  

 你(们)好,先生

我们检查  了 TLV320ADC3120和 TLV320ADC3140之间的寄存器汇总表、几乎相同。

TLV320ADC3140的通道比 TLV320ADC3120多。

但  TLV320ADC3140 仅在 TI 网站上提供 Linux 驱动器

那么、我的问题是、我们是否可以  基于 TLV320ADC3140构建 TLV320ADC3120的 Linux 驱动程序我们需要注意   Linux 驱动程序?

 TLV320ADC3120是否  支持:

案例1:  1个 AMIC + 4个 PDM MIC 协同工作。

案例2:  1个 AMIC + 2 个 PDM MIC 协同工作。

我指的是同时进行 AMIC (模拟)和 DMIC (数字)录制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qin、

    我会看看这是否可行、并在一天之内与您一起回来。

    谢谢、

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卡森

     您对 Linux 驱动程序和多输入有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于您提供的两种情况、这两种情况都可以正常工作。

    至于 Linux、除了提供我们可以访问的任何驱动程序之外、我们还无法提供太多的支持、 但我的建议是比较这两个部件的寄存器映射、以确定3140中的哪些项目不是3120中的项目、从而让您了解应该从3140驱动器中消除什么。

    此致、

    Carson