This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -抖动要求

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1026903/tas5805m-tas5805m---jitter-requirements

器件型号:TAS5805M

您好!

我们将 BCK 和 LRCK 更改为 TAS5805M。

BCK 由 TAS5805M 的内部 PLL 使用。

TAS5805M 不会恶化 THD 和本底噪声的最大允许 BCK 抖动是多少?

此致  

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们通常认为 时钟信号上的抖动为±5%是可以接受的。 此外、BCK/LRCK 的比率更为重要。 比率值可在数据表中找到、比率值应保持在 ±1 (不是±1%)内。 超出这些要求的应用可能会影响输出质量、即使 PWM 频率也可能抖动。 如果偏差变差、则会触发时钟误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 BCLK 为3.072MHz。 以下抖动计算是否正确?

    TDM 2通道配置的时钟抖动如下所示。 这是否会导致 TAS5805M 出现问题?

    BCLK 抖动= 475.1ps

    LRCK 抖动= 617.6ps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您的表中的计算应该没有问题、每个时钟的抖动也很好。 另请使用 示波 器单独捕获 BCLK 和 LRCK 的频率、计算 BCLK/LRCK 频率之比。 该比率应与我前面提到的表一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我不太理解您对比率值+/-1的含义。

    这是否意味着理想比率为256时、实际比率可以/必须介于255~257之间?

    '使用 示波器分别捕获 BCLK 和 LRCK 的频率、计算  BCLK/LRCK 频率之比。'

    通过单独捕获时钟、如何计算该比率?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的、在理论上、  当理想比率为256时、实际比率必须介于255~257 Ω 之间。 我想您可以同时捕获它们来进行计算。