This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:音频增益

Guru**** 2501695 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022364/pga2311-audio-gain

器件型号:PGA2311

是否建议级联 PGA2311的两个半部分?

我已经在我的设计上完成了这一操作、器件会根据我输入的增益组合而关闭。

我不认为我达到了最大输出电平、因此不太确定发生了什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您能否提供原理图、电源值、负载值和引脚上的任何直流电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我 可以发送原理图、但我不知道如何将其附加到该论坛。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    当您按下"回复"按钮时、您是否在结尾看到任何工具? 对于我来说、它显示了"编辑"、"插入"、"格式"等 您将需要使用"插入"下拉列表中的"插入图像/视频/文件"选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PGA_5F00_JIM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    设备是否关闭或削波? 除了确定不会发生削波之外、我没有看到级联的问题。 信号从 VinL 传递到下方突出显示的 VoutR 是否正常? 在您的电路中、在下面显示的两个点 VCM 的直流值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备关闭。 VCM1约为1.024V、具有3.3V p-p 信号、VCM2为0V。

    即使我将左通道增益保持恒定并调整右通道、它最终也会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您是 Chris。 在电流跳变设置过低的情况下、实验室电源再次对我进行了位移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    不是问题! 我很高兴你能弄清楚这个问题。