This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:如何在6-20dB 内设置5766的音量?

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030013/tas5766m-how-to-set-volume-of-5766-in-6--20db

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TAS5768M

音量块、从-110db 到+6dB、步长为0.5dB、包括0dB 至12dB 增益的固定增益块。

这是什么意思?  

我有大约5766m 的 Linux 驱动  器(用于 TAS5766M 和 TAS5768M (智能放大器模式).zip 的 Linux 驱动器)、最大只能设置6dB。

如何设置为高于6dB? 使用 ppc3可以看到 PAGE (44) reg (08-0b) reg (0x20-0x26)的相对寄存器。

关于 TAS5766、数据表的描述量在哪里?