This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3117D2:模式选择引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3117D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1029711/tpa3117d2-mode-selection-pins

器件型号:TPA3117D2

您好!

TPA3117D2具有一些模式选择引脚、例如 GAIN[0:1]、PBTL 和 FSEL。 这些引脚是否已锁存或处于状态? 如果锁存、则锁存引脚条件的时序是什么?

我想再问一个问题。 TPA3117D2具有一些 NC 引脚、数据表的图35显示这些引脚未在内部连接。 是否可以将其连接到 GND?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    没有与这些控制引脚相关的任何时序信息,这些引脚的状态/电压决定了器件的配置方式  

    NC 可以接地或保持悬空  

    此致、

    Luis