This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2564:THD+N 测量

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022326/tas2564-thd-n-measurement

器件型号:TAS2564

您好,

根据  应用手册测试 THD+N 时、测量结果 与数据表不同、在5Khz ~10kHz 之间存在尖峰。

https://www.ti.com/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf

数据表波形如下所示:

您能不能?分析尖峰的原因吗  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我将仔细检查我一侧的测量值、尽管我认为这些结果仍在规格值范围内。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    数据表中的图是使用 PPC3-MB 电路板上的 D2S 滤波器获取 的、如数据表第7节中所述。
    这必须是测试结果差异的原因、但器件仍按预期运行。

    如果您计划使用 D2S 滤波器进行测试、请考虑滤波器的输出小于扬声器的实际功率、您将需要跟踪来自 AP 的独立通道上的输出功率和失真。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师