This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:AGC 和数字音量控制

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1019742/tlv320aic3120-agc-and-digital-volume-control

器件型号:TLV320AIC3120

大家好、

我的客户发现启用 AGC 时、数字音量控制(PAGE0寄存器83 (0x53))不起作用。

从 功能方框图中可以看到  独立的功能。

从下面的信号链图中、可以  选择数字音量控制或 AGC。

是否能够使数字音量控制在 AGC 工作时工作?

如果是、您能告诉我如何做到这一点吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个选项可能是尝试调整寄存器86 D6-D4以更改 AGC 目标电平。 相对于 满量程信号、可将输出调整为-5.5db 至-24db。 这可以提供类似于音量控制的感知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的回答。

    我的客户将目标电平从-20dB 修改为-5.5dB,但输出电平没有变化。

      当适用的最大 PGA 增加时、输出 电平会变大。

    从上面可以看出、当启用 AGC 时、我的客户认为数字音量控制不起作用。 您认为这是正确的吗?

    在第7.2节的功能方框图中、数字音量控制块 被插入 AGC 环路。 因此、方框图看起来表示 启用 AGC 时、数字音量控制保持激活状态。

    但是 、在图7-18中、AGC 增益和数字音量控制似乎会进入 MUX、并选择其中一个。

    这有点令人困惑、我的客户希望清楚说明这一点。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    在我看来、客户是正确的。

    我还认为 涉及增益控制 AGC 的环路由 PGA 完成。 仅限。

    ADC 接受的满量程最大信号为0.7V rms。 因此,如果我们将 AGC 的目标电平设置为 -10dB,这意味着 AGC 之后的信号将被限制为0.22v。 假设输入信号为50mV rms。 为了在输出端产生0.22vrms,PGA 必须将其增益调整为0.22/50mV 或4.4。 只要最大 AGC 增益设置大于4.4、输出将为0.22v rms。

    如果我们现在将目标电平设为0db 或0.7V。 PGA 的增益应高达0.7/50 mV。 只要最大 AGC 增益设置大于14、输出电平就应增加到0.7V

    我建议客户尝试50mV 信号 、选择 Rin=20k、并选择25dB 的最大 AGG 增益。  也将 R83、页0设置为0x00

    如果为真,增加目标增益会增加输出电平。

    但是、可以在 DSP 功能中进行音量控制、这可能是音量控制的最佳位置