This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:在电源打开和关闭时、D 类放大器中会出现噼啪噪声

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022532/tas2505-q1-when-power-on-and-off-there-is-pop-noise-in-class-d

器件型号:TAS2505-Q1

上电和断电时、D 类中会出现噼啪噪声。输出滤波器现在为1uH+0.1uF。

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0103.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cathy、

    视频中插入/拔下了什么? 我假设在连接时会弹出该消息?
    还是在上电序列期间发生弹出?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师