This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:输出功率138mW

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022494/tpa6130a2-output-power-138mw

器件型号:TPA6130A2

您好 Ivan Salazar

我必须知道  、通过您的回复、每个通道的输出功率为138mW @ 5Vdd。

但我 有疑问。

如果我将电路设计为低于(单线输入), 则该电路在每个通道上的最大可能功率为138mW 的一半?

感谢您的支持。

BR、

Robert Sim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    只要您可以向单端输入获取相同的电压量、就应该获得相同的输出功率。

    为了更好地解释这一点、让我了解一下差分和单端工作方式:

    • 对于差分输入、您从 IN+获取信号并减去 IN-上的信号、其优点是如果您具有相同的精确信号、但反相(反相)、则减去的结果将是电压的两倍;例如。 如果 IN+上有1V 信号、而 IN-上有相同的反相信号、减去后、您将得到输出= IN+- IN-= 1V -(-1V)= 2V
    • 对于单端输入、您只有一个信号(IN+或 IN-)、并且减法的结果不会与输入信号本身发生变化。 但是、如果您可以得到2V 输入信号、则它将与具有1V 差分信号相同
    • 现在、无论您使用的是差分还是单端、输出都将是应用放大器增益后输入端的信号。 因此、如果信号较小、您仍然可以增加增益(如果尚未达到最大值)以获得更高的输出信号、 虽然这是放大信号本身和噪声、但这也是您通常使用更高输入信号并降低增益以避免放大本底噪声的原因。

    希望这对您的问题有所帮助、如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师