This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL IOC 限值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1030192/tpa3255-pbtl-ioc-limit

器件型号:TPA3255

您好!

我们将在 PBTL 配置下操作 TPA3255。  数据表第7页列出了标称 IOC 限值。  

此 IOC 限值是否适用于每个半桥(每个 OUT_x、4x 17A = 68A)、全桥(每个 PVDD_x 电源、2x 17A = 34A)或整个芯片封装?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

     IOC 按全桥输出列出、因此每个通道的 IOC 限值为17A。

    此致、

    Luis