This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:耳机音量斜坡

Guru**** 2535810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1028213/tlv320aic3268-headphone-volume-ramp

器件型号:TLV320AIC3268

伙计们、

我正在使用电位计进行调节、以调节耳机上的音量控制。

耳机输出音量控制范围为-6dB 至+14dB (B0_P1_R31和 B0_P1_R32)。

在一段时间内、是否有一种很好的方法可以将音频级别从之前的设置提升到新设置?  现在、当音量发生变化时、我会听到非常明显的步进。

提前感谢您。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有第二个相关的问题。  数据表 SLAS953A 指出"在 HP 放大器加电后请勿更改"。 如上所述、我需要耳机具有音量控制功能。  我应该使用其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在21/8前答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过 DAC 的数字音量控制?

    书籍0 /第0页/寄存器65:初级 DAC 左侧音量控制设置- 0x00 / 0x00 / 0x41 (B0_P0_R65)

    有一个由 B0_P0_R63启用的软步进特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 I2S 输出、该输出将被发送到主机。 我正在使用耳机来收听发送到主机的内容。 我无法在不导致更多问题的情况下更改主机音频的振幅。 顺便提一下、我确实使用 DAC 音量控制设置作为我的"主输出"、但我需要使用旋钮/电位器之类的解决方案来控制耳机音频电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 DAC 音量控制来尝试调节耳机音量? 这个上确实有软步进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以正常工作。 但是、该解决方案会增加 I2S 和 LOL/Lor 输出上的增益、从而产生负面影响。 I2S 对于始终保持一致的增益电平至关重要。 而且、DSP 同时进行 DRC 动态增益调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Page1、R31、R32上的耳机寄存器在通电后实际上并不需要更改。

    也许对于第1页 Reg27、您可以尝试关闭耳机电源、在  R31、R32中加载新值、然后使用 Reg 27重新充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不幸的,但我也找不到另一种方法。

    感谢您的分析。 非常感谢、Sanjay。

    Phil